Operator CLHSPulseIn

Operator Library: Hardware Platform

该算子用于管理脉冲消息的发送。

适用于以下硬件平台
microEnable 5 marathon VF2

该算子独占一个 PulseIn 类型的资源。相同的资源索引在一个 applet 中只能使用一次。

为了发送消息,至少需要合理连接 PulseI、PulseEffectI 和 PulseSyncRequestI 端口。

根据消息类型,还需要合理连接 PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、PulseStartIntRI、PulseStartIntGI 和 PulseStartIntBI 端口。如果不使用这些端口,也必须将其连接。但在这种情况下,它们连接到什么并不重要。

对于各个 CLHS 消息格式,您需要在以下端口输入合理的数据:

向 PulseI 端口每次写入时都会发送一个脉冲消息。因此,当向 PulseI 写入具有脉冲消息类型的像素 (0D) 时,脉冲消息的参数必须有效。

为到达 PulseI 端口的每个像素生成一个脉冲消息。如果像素输入过快,由于需要几个时钟周期的同步过程,将会丢失消息。

---------------------------------------

Supported Link Format

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Input Link all Links, all Links

Supported Link Format

Link Parameter Input Link all Links
Bit Width 参见上表
Arithmetic 参见上表
Parallelism 参见上表
Kernel Columns 参见上表
Kernel Rows 参见上表
Img Protocol 参见上表
Color Format 参见上表
Color Flavor 参见上表
Max. Img Width 参见上表
Max. Img Height 参见上表

参数

无